Quelle est la distance maximale entre un interrupteur crépusculaire et sa cellule photoélectrique ?
La distance maximale entre un interrupteur crépusculaire et sa cellule photoélectrique est de :
- 100 m avec câble 1,5mm²
- 60 m maxi avec câble 0,75mm²
Attention : Ne pas faire passer les cables de liaison de la cellule avec les conducteurs de puissances 220V.