Comment mettre en service rapidement un variateur ATV21 ?
La gamme de variateur ATV21 remplacé depuis 2012 par le variateur ATV212 était dédié à toutes les applications de ventilation et de pompage existant dans les bâtiments tertiaires et commerciaux, ainsi la ventilation, le traitement d'air, les pompes à chaleur, etc.
Il est conçu pour générer et optimiser un couple fonction du carré de la vitesse typique de ces applications.
Il est conçu pour générer et optimiser un couple fonction du carré de la vitesse typique de ces applications.
La fiche jointe à ce dossier garantit la mise en service rapide de la partie entraînement du variateur de vitesse ATV212 .
A partir des réglages usine et de quelques straps ( ou pontages, ou shunt ) il est possible de mettre en oeuvre très rapidement la partie entraînement de ces produits, ensuite quelques paramètres à configurer judicieusement permettent d'obtenir des mises en services plus sophistiquées
A partir des réglages usine et de quelques straps ( ou pontages, ou shunt ) il est possible de mettre en oeuvre très rapidement la partie entraînement de ces produits, ensuite quelques paramètres à configurer judicieusement permettent d'obtenir des mises en services plus sophistiquées