Est-il possible de raccorder une barrière immatérielle type XUSL sur un bus ASI ?
Les barrières immatérielles XUSL possèdent des sorties statiques incompatibles avec les entrées des interfaces de sécurité ASI Safety at Work type ASISSLC.
La connexion d'une barrière immatérielle XUSL avec le bus ASI-S pourra être réalisée par l'utilisation d'un module de sécurité type XPSAF lui même relié à un interface de sécurité ASISSLC.
Exemple de raccordement de barrière immatérielle XUSLB/LDM sur module XPSAFL :
Ensuite, il suffit de raccorder les sorties du module de sécurité sur l'interface ASI.