Comment raccorder des capteurs 2 fils 4-20 mA ou 0-20 mA aux entrées d'un module Advantys STBACI1400 ?
Les entrées du module Advantys STBACI1400 étant passives, il est nécessaire d'alimenter la boucle de courant par une alimentation 24V externe lorsque des capteurs passifs sont raccordés à ce module.
Voici un exemple de raccordement possible :
Publié pour: Schneider Electric France
Besoin d'aide ?
Sélectionnez le bon produit
Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.
Obtenir un devis
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Centre d'aide
Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.