Consulter notre FAQ
Quel est le processus à suivre pour réaliser une opération de nettoyage sur KS dans le cas d'une ambiance très polluante ?
Les gammes KS sont conçues avec une enveloppe fermée, comportant quelques ouvertures qui permettent à divers éléments polluants (ex graisse) d'entrer mais non de sortir.
Par conséquent, il est impossible de nettoyer des conducteurs sur les éléments droits. Cela n'est possible que sur le bloc d'éclissage et les extrémités de barres, la canalisation électrique étant hors tension.
Le nettoyage doit se faire en 2 phases:
- Nettoyer les cavaliers bimetal en extrémités de barres et des pièces du bloc d'éclissage, avec un chiffon doux et un dégraissant non agressif.
- Mettre une graisse spéciale pour contacts électriques sur les contacts du bloc d`éclissage.
Références de la graisse à utiliser: M93611022 ou KF E452 (2051)
Adresse du fournisseur utilisé à l'usine de Longvic:
CRC Industries France Division SICERONT KF
12, Bd des Martyrs de Chateaubriant,
BP 28, 95102 ARGENTEUIL CEDEX France.
Publié pour:Schneider Electric France
En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme: