Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
HMIGTO : Quel câble utiliser entre un TSX37 ou TSX57 (prise TER ou AUX) et un Magelis HMIGTO ?
Le câble de liaison entre un automate TSX37 (MICRO) ou TSX 57 (PREMIUM) sur la prise TER ou AUX (mini-DIN femelle 8 contacts) et un terminal de dialogue Magelis HMIGTO (à l'exception du HMI GTO1310) en liaison RS485 (Unitelway ou Modbus) est
- sur le port COM2, type RJ45 :
- XBTZ9780 (2,5 m) ou XBTZ9782 (10 m)
ou encore
2 câbles : - un adaptateur XBTZG939 et
- un câble XBTZ968 (2,5 m) ou XBTZ9681 (5 m) ou XBTZ9686 (16 m) ou XBTZ9687 (20 m) ou XBTZ9688 (25 m)
Remarque :
La liaison RS485 n'est pas disponible sur le port COM1 des HMIGTO
- sur le port COM2, type RJ45 :
- XBTZ9780 (2,5 m) ou XBTZ9782 (10 m)
ou encore
2 câbles : - un adaptateur XBTZG939 et
- un câble XBTZ968 (2,5 m) ou XBTZ9681 (5 m) ou XBTZ9686 (16 m) ou XBTZ9687 (20 m) ou XBTZ9688 (25 m)
Remarque :
La liaison RS485 n'est pas disponible sur le port COM1 des HMIGTO
En savoir plus
Gamme:
{"support":{"yesButton":"Oui","noButton":"Non","feedback":{"title":"Quelles améliorations pouvons-nous apporter ?"},"submitButton":"Soumettre","successMessage":"Merci de nous avoir fait part de vos commentaires.","title":"Cela vous a-t-il été utile ?","feedbackPercentLabel":"personnes ont trouvé cela utile","captcha":{"error":"Veuillez cocher la case appropriée."}}}
En savoir plus
Gamme: