Consulter notre FAQ
Quelle est la référence de la carte memoire SD pour un HMIGTO ?
La gamme HMIGTO peut recevoir en option une carte SD.
Cette carte n'est pas indispensable au fonctionnement de l'afficheur HMIGTO.
Certaines fonctionnalités de l'afficheur nécessitent l'utilisation d'un support de stockage supplémentaire.
La carte SD est un support amovible de stockage qui permet de recevoir un programme source et/ou les données journalisées par exemple.
La référence de la carte SD est HMIZSD4G, c'est une carte SDHC de 4Go.
Publié pour:Schneider Electric France
En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme: