Consulter notre FAQ
Quelle version de Vijeo Designer faut-il pour programmer un HMIGTU?
La version de VijeoDesigner minimale nécessaire pour programmer un HMIGTU est :
- Vijeo Designer V6.2 SP1
Il faut donc installer VijeoDesigner V6.2 puis le Service Pack 1 (SP1).
Attention : ce Service Pack 1 (SP1) n'est pas compatible avec un PC sur le lequel est installé le logiciel SoMachine V4.1.
Il faudra passer par l'installation d'un de ces 2 logiciels sur une machine virtuelle.
- Vijeo Designer V6.2 SP1
Il faut donc installer VijeoDesigner V6.2 puis le Service Pack 1 (SP1).
Attention : ce Service Pack 1 (SP1) n'est pas compatible avec un PC sur le lequel est installé le logiciel SoMachine V4.1.
Il faudra passer par l'installation d'un de ces 2 logiciels sur une machine virtuelle.
Publié pour:Schneider Electric France
En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme: