Comment mettre en oeuvre ou tester une liaison Ethernet TCP Modbus entre un variateur Altivar Process ATV630 ou ATV650 et un automate M340 ?
Il est nécessaire de consulter la fiche suivante : Mise en oeuvre de la liaison TCP-modbus entre un automate M340 et un variateur ATV630 ou ATV650 jointe à ce dossier.