Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
M580 : Comment configurer une extension eRIO (carte CRA sur un bus Ethernet) et activer le service TFTP associé ?
Pour configurer une extension avec un bus Ethernet BMEXBPxxxx, il est nécessaire d’avoir une carte processeur BMEP58xx40 (se terminant par 40).
Pour déclarer l’extension :
Il est nécessaire ensuite d'activer le service TFTP (autorise les transferts par gros fichiers) pour générer l'application.
Pour activer ce service :
Générer votre application.
Pour déclarer l’extension :
- Aller dans la fenêtre « Navigateur de Projet »,
- Puis sélectionner « 2 : BUS EIO », une fenêtre « Bus EIO » s’affiche.
- Dans cette fenêtre, cliquer 2 fois sur le carré. Une fenêtre s’affiche où vous devez sélectionner le rack Ethernet (BMEXBP) ainsi que la version de la carte CRA,
- Valider par le bouton « OK ».
- Visualiser ensuite l’architecture matérielle (la carte CRA se place automatiquement), sélectionner une alimentation.
Il est nécessaire ensuite d'activer le service TFTP (autorise les transferts par gros fichiers) pour générer l'application.
Pour activer ce service :
- Cliquer sur le port ETH de la CPU M580 ou cliquer 2 fois sur "EIO" dans la fenêtre "Navigateur de projet",
- Puis sélectionner l’onglet « Sécurité » de la voie 0 de la fenêtre0.0 : EIO (Module de communication).
- Activer ensuite le service "TFTP", vous pouvez également « Activer » le service "FTP" si par la suite vous souhaitez mettre à jour le firmware de l’automate.
Générer votre application.
Cela vous a-t-il été utile ?
En savoir plus
En savoir plus