Est-il possible de modifier la configuration matérielle en RUN sur un M580 ?
Oui, il est possible de faire quelques modifications sur la configuration matérielle sans arrêter le processeur :
- Ajouter ou retirer des modules d’E/S TOR ou analogiques
- Ajouter une nouvelle station RIO.
- Modifier des paramètres de configuration de la voie.
- Reconfigurer des modules lors du remplacement à chaud.
- Changer l’application en ligne pendant l’exécution du processus, y compris l’ajout de nouvelles variables partagées avec le système interface homme/machine.
Dans la configuration matérielle du processeur, cliquer dans l'onglet "Configuration", cocher "Modification en ligne en mode RUN ou STOP" puis générer :
Publié pour: Schneider Electric France