Comment raccorder les déclencheurs référencés GVAX ?
Le GVAXxx est un déclencheur à minimum de tension pour machines dangereuses (selon INRS), il se monte en latéral à droite des disjoncteurs GV2ME (1 seul bloc).
Ce déclencheur dispose de 4 bornes : D1/D2 et E1/E2.
Bornes D1 et D2
Les bornes D1 et D2 doivent être raccordées au circuit pour lequel la tension nulle doit être surveillée afin de déclencher le disjoncteur.
Bornes E1 et E2
Les bornes E1 et E2 permettent d'intégrer une condition externe au circuit contrôlé :
- sans condition externe : réaliser un shunt entre E1 et E2,
- avec condition externe : intégrer cette condition (souvent contact extérieur).
Dans le cas où la condition externe est un contact extérieur, ce contact sera fermé lors du fonctionnement pour indiquer qu'un protecteur est correctement fermé par exemple, son ouverture fera se déclencher le disjoncteur GV2.