Comment s'effectue le câblage de la commande ATV31 ou ATV312 lorsqu'elle est réalisée avec une alimentation externe ?
Lorsque que la commande du variateur est activée par le contact sec d'un relais embrochable ou par celui d'un bouton poussoir ou autre commutateur, il est recommandé d'utiliser l'alimentation interne du variateur ATV31 ou ATV312.
Lorsque la commande du variateur est activée par une sortie automate NPN ou PNP, il est nécessaire d'utiliser l'alimentation externe au variateur et ce dossier traite de ce mode d'alimentation.
Il est tout d'abord nécessaire de positionner le switch situé en haut à gauche du bornier commande sur la position CLI, puis ensuite de câbler soit en logique négative, soit en logique positive.
- logique positive :
La borne 0V de l'alimentation doit être relié aux bornes CLI et COM de l'ATV.
Les entrées LIx seront activées lorsqu'elles seront connectées à la borne 24VCC de l'alimentation.
- Logique négative :
La borne 0V de l'alimentation doit être reliée à la borne COM du variateur et aux entrées LIx qui doivent être activées.
La borne +24V de l'alimentation doit être reliée à la borne CLI du variateur.