Comment vaincre un couple trop important au démarrage sur un ATS22 ?
Pour vaincre un couple trop important au démarrage, il convient d'appliquer un boost en tension au démarrage sur le démarreur ATS22.
Suivant le type d'application, il sera nécessaire de :
- se placer en "mode avancé" pour pouvoir accéder aux menus SET et ADJ à partir desquels les paramètres t90 et bSt pourront être modifiés : Menu CONF ==> LAC = On,
- définir la tension initiale au démarrage du moteur : Menu SEt ==> t90 = valeur réglable de 10 à 50% de la tension nominale (30% en réglage usine),
- définir la durée du boost de tension : Menu AdJ ==> bSt = valeur réglable de 0 à 1s (0s en réglage usine).
Il y aura un boost en tension de 80% de UIn sans limitation de courant . Après cette impulsion , la tension diminue jusqu'à la tension initiale. Elle augmente ensuite à nouveau pour repasser à la tension maximale selon les paramètres de démarrage définis.
Remarque
Le paramètre "LAC" doit être sur "On".
Il permet d'obtenir les menus "Réglages Avancés Adj" ; "2ème jeu réglages Set2" ; "Protection PrO" ; "Entrées/Sorties IO" ; "Communication COP".