Sur un ATV11, quelle est la différence entre les types E, U, A et qu'en est il pour les variateurs ATV12 ?
ATV11
Pour les variateurs ATV11, les différents types peuvent être interprétés comme suit :
- E : Europe, et conforme aux normes EN utilisées en Europe,
Il possède 1 filtre RFI.
- A : Asie,
Il ne possède pas de filtre RFI.
- U : USA, conforme aux normes UL,
Il ne possède pas de filtre RFI et tensions US.
ATV12
Les ATV12 ne sont pas différenciés, il existe un seul ATV12 pouvant remplacer 3 variateurs ATV11