Comment interpréter et résoudre le défaut PHF en fin de démarrage des ATS46 et ATS48 ?
L'Altistart 46 (ATS46) ou l'ATS48 ( ATS48) peuvent passer en défaut PHF en fin de démarrage si le courant moteur est inférieur à 20 % du courant In réglé.
Pour supprimer ce type de défaut il est nécessaire de :
- prévoir une séquence de shuntage du produit, laquelle est entièrement gérée par le démarreur via son contact "fin de Démarrage",
ou
- dans le cas du démarreur ATS48 et dans une moindre mesure dans le cas de l'ATS46, possibilité de tenir compte de la faible intensité moteur par le réglage des paramètres SST et PHP.
Ce réglage est décrit dans le lien ci-dessous :
Publié pour: Schneider Electric France