Consulter notre FAQ
Comment configurer l'afficheur XBTN/R avec le protocole Zelio ?
Pour configurer un afficheur XBTN/R supportant le protocole Zelio, procéder comme suit :
- Sous Vijeo Designer Lite V1.3 (les versions antérieures ne prennent pas en charge ce protocole), après avoir créé une nouvelle application et sélectionné le type d'afficheur, il faut choisir le protocole de communication " Zelio ".
- puis, sur l'un des panneaux, créer une zone de texte alphanumérique et sélectionner le type de variable à lire ou à écrire.
- Pour obtenir un mot en entrée, sélectionner " SL IN i " et pour un mot en sortie, sélectionner " SL OUT i " et choisir le numéro i de la variable à lire ou écrire (de 1 à 24).
- Il est possible d'activer un bit de mot seulement.
Sélectionner " SL IN i - BIT j " en entrée et " SL OUT i - BIT j " en sortie.
Dans ce cas, choisir également le numéro j du bit souhaité.
Publié pour:Schneider Electric France
En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme: