Est ce que l'automate M580 peut gérer le protocole Ethway ?
La fin de la commercialisation de la gamme Série 7 date de 2005.
Des architectures Ethernet sont toujours en service avec Ethway et des automates série 7.
La communication entre un automate Premium et les automates série 7 est toujours possible grâce à la carte TSXETY110, laquelle se monte sur le bus X.
Le protocole Ethway basé sur Ethernet n'est plus utilisé aujourd'hui, il a été supplanté par le protocole Modbus TCPIP qui est un protocole ouvert, très utilisé aujourd'hui dans l'industrie.
L'automate M580 ne gère pas le protocole Ethway, néanmoins il peut être nécessaire d'intégrer un M580 dans une architecture Ethway.
Pour réaliser cette intégration côté M580, Prosyst a développé conjointement avec Schneider-Electric une passerelle qui peut assurer cet interface Ethernet Modbus TCP vers Ethway.
Cette passerelle de référence PMXETW0100 s'intègre dans un rack local M580. Elle n'est pas configurée dans Unity mais directement via les pages web de la passerelle.
La passerelle PMXETW0100 est commercialisée et supportée par Prosyst joignable au +33 320904333.
Publié pour: Schneider Electric France
Besoin d'aide ?
Sélectionnez le bon produit
Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.
Obtenir un devis
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Centre d'aide
Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.