{}

Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
Consulter notre FAQ
Quelles sont les nouvelles fonctionnalités de la version SoMachine Basic V1.6 SP1 ?

·       Nouvelle prise en charge des modules TM3TI4D/G

·       Augmentation des possibilités de modification en ligne dans l’état RUN

·       La configuration d'un bloc fonction défini par l'utilisateur peut être modifiée, même si une instance est utilisée dans l’application

·       Les valeurs d’exécution des paramètres et variables d'un bloc fonction défini par l’utilisateur sont désormais accessibles dans la table d’animation (firmware V1.6.1.x ou version ultérieure requis)

·       SMS prend désormais en charge les chaînes dans les tableaux de configuration Message, Commande et Numéro de téléphone (niveau fonctionnel minimum requis : 6.1)

·       Fichiers journaux transférés dans un dossier plus accessible et ajout d’une entrée dans le menu Démarrer

·       Possibilité de détacher plusieurs tables d’animation

Schneider Electric France

En savoir plus
Gamme:
Les articles qui pourraient être utiles
En savoir plus
Gamme: