Comment réaliser une protection en courant sur un conducteur PEN ?
Régler le seuil de déclenchement au-dessus duquel le contact va changer d'état.
Ce contact va agir sur un déclencheur voltmétrique du disjoncteur ou interrupteur triphasé en amont.
Exemple : protéger un PEN à 1000A . T.I 1000/5A secondaire rélié à un relais de contrôle réglé sur 5A.
Si le courant dans le PEN est supérieur à 1000 A le secondaire délivrera un courant supérieur à 5 A d'où déclenchement .
Publié pour: Schneider Electric France
Besoin d'aide ?
Sélectionnez le bon produit
Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.
Obtenir un devis
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Centre d'aide
Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.