En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?

Comment délester une borne de recharge Schneider Charge ?

ℹ️ Les bornes de recharge Schneider Charge peuvent être délestée de 2 façons différentes :

  1. Via la liaison de la borne au compteur Linky
  2. Via un module de délestage externe.

Ces 2 solutions sont expliquées ci-dessous

Délestage par le compteur Linky

ℹ️ Le compteur d'électricité Linky possède une fonctionnalité de délestage nommée TIC (Télé Information Client).
Pour fonctionner, le compteur d'énergie et la borne de recharge Schneider Charge doivent se trouver à moins de 100 mètres l'un de l'autre.
La borne Schneider Charge est compatible avec la TIC en mode "Standard" ou "Historique".

Conseil : Une demande à son fournisseur d'énergie est nécessaire pour activer la TIC sur le compteur Linky.

Raccordement

La borne de recharge Schneider Charge doit être raccordée au compteur Linky par une paire de câbles de 1,5mm².
Ces câbles sont à raccorder sur les borniers I1 et I2 du compteur Linky vers les borniers I1 et I2 de la borne de recharge Schneider Charge.

Bornier TIC de la borne Schneider Charge

⚠️
Attention – Respecter l'ordre des phases

Pour un bon fonctionnement du délestage, il est impératif de respecter l'ordre des phases de raccordement entre la borne et le réseau (L1 réseau - L1 borne ; L2 réseau - L2 borne ; L3 réseau - L3 borne)

Configuration

Une fois la borne de recharge Schneider Charge connectée au compteur Linky, il est nécessaire de refaire la procédure de mise en service sur l'application mobile "eSetup pour Electricien".
Lors de la procédure de mise en service de la borne Schneider Charge, à l'étape "Gestion de l'énergie", la coche en face de "Communication TIC" doit être cochée. Cette coche est cochée automatiquement lorsque la borne détecte la connexion TIC avec le compteur électrique.
Plus bas sur le même écran, il sera nécessaire de contrôler le "Contrat d'abonnement" détecté par la borne.

Ecran Gestion de l'énergie de l'application eSetup pour Electricien

Si ces informations sont justes, vous pouvez continuer la procédure de mise en service jusqu'à l'étape "Application des réglages en cours" et appuyer sur "Je comprends : redémarrer".

Ecran de fin de l'application eSetup pour Electricien

Utilisation d'un module anti déclenchement

ℹ️ Lorsque l'utilisation de la TIC est impossible, un module anti déclenchement peut être utilisé.
Deux modèles sont existant : le modèle monophasé (EVA2HPC1) et le modèle triphasé (EVA2HPC3).

Conseil : Le modèle de module anti déclenchement doit être en accord avec le raccordement électrique de la borne de recharge Schneider Charge.

Ces modules permettent de compter le courant tiré en tête de l'installation électrique pour informer la borne de la puissance permise avant de dépasser la limite du contrat du client. Ils doivent être installés dans un tableau électrique et être raccordés sur les mêmes phases que la borne de recharge. La communication entre le module anti déclenchement et la borne de recharge s'effectue par CPL à travers la phase L1.

Schéma de câblage module anti déclenchement triphasé EVA2HPC3

Toutes les informations nécessaires à l'installation des modules sont disponible dans les documents "Notice de montage".

⚠️
Attention – Respecter l'ordre des phases

Pour un bon fonctionnement du délestage, il est impératif de respecter l'ordre des phases de raccordement entre la borne et le Peak Controller (L1 contrôleur - L1 borne ; L2 contrôleur - L2 borne ; L3 contrôleur - L3 borne)

🎧
Besoin d’assistance ?
Si le problème persiste après avoir suivi les étapes de cette FAQ, vous pouvez contacter le support technique.
Merci de préciser que vous avez déjà suivi cette procédure et l'étape bloquante afin de faciliter le diagnostic.

Schneider Electric France

Pièce(s) jointe(s)
Notice_montage_EVA2HPC1_EN_FR_ES_IT.pdf [29.78 MB]
Notice_montage_EVA2HPC3_EN_FR_ES_IT.pdf [16.05 MB]
En savoir plus
Gamme:
Produit :
En savoir plus
Gamme:
Produit :