En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?

Quelle est la durée de vie prévue de la batterie VRLA de mon onduleur APC ?

Problème :
Quelle est la durée de vie prévue de ma batterie VRLA pour onduleur APC ?

Gamme de produits :
Tous les modèles d'onduleurs

Environnement :
Tous les modèles d'onduleurs triphasés et monophasés

Cause / Résolution :
La plupart des batteries APC doivent durer de trois à cinq ans. De nombreux facteurs affectent la durée de vie de la batterie, notamment l'environnement et le nombre de décharges. Voici quelques directives pour garantir une espérance de vie optimale :


1. Température de fonctionnement : la température de fonctionnement optimale pour une batterie au plomb-acide est de 20 à 25 °C (68 à 77 °F). La température élevée réduit la longévité. À titre indicatif, toute augmentation de température de 8°C (15°F) réduit la durée de vie de la batterie de moitié. Une batterie qui durerait 4 ans à 25°C (77°F) ne serait bonne que pendant 2 ans si elle fonctionnait à 33°C (95°F). Gardez à l'esprit que la température de la batterie à l'intérieur de votre onduleur sera toujours plus élevée que la température ambiante de l'endroit où l'onduleur est installé.

2. Étalonnage des batteries et décharge profonde : N'effectuez les étalonnages d'autonomie sur votre onduleur qu'une ou deux fois par an, si nécessaire. Certains de nos clients veulent vérifier leurs systèmes pour s'assurer que leur autonomie est suffisante. Cependant, le fait d'effectuer ces calibrages de manière régulière peut considérablement réduire la durée de vie de votre batterie APC.  Il est également important de garder à l'esprit qu'un onduleur n'est pas conçu pour des décharges profondes constantes. Nous déconseillons d'utiliser votre onduleur APC Smart-UPS/Back-UPS comme alimentation portable qui est déchargée/rechargée à plusieurs reprises (comme sur un chariot d'équipement portable). Ces unités sont conçues pour une utilisation d'urgence en cas de coupure de courant inattendue ou de perte momentanée d'alimentation.

3. Stockage : ne stockez pas les batteries APC pendant de longues périodes. Les nouvelles batteries/unités doivent être stockées pendant au plus 6 mois à compter de la date d'achat, car elles sont expédiées de l'usine à environ 80 % de charge. Après cette période, la batterie doit être utilisée ou elle perdra une grande partie de sa charge . Il est déconseillé de stocker les batteries déjà utilisées. Un stockage étendu sans chargement périodique peut réduire la durée de vie et entraîner des performances irrégulières de la batterie.

La température joue également un rôle important dans la dégradation des batteries pendant le stockage :

  • Si la température ambiante pendant le stockage est comprise entre -15 °C et + 30 °C (+ 5 °F et + 86 °F), effectuez un cycle de recharge complet au moins tous les six mois.
  • Dans les environnements où la température ambiante est comprise entre + 30 °C et + 45 °C (+ 86 °F à + 113 °F), effectuez un cycle de recharge complet au moins tous les trois mois.


4. Charge : à mesure que la charge augmente sur votre onduleur, l'autonomie diminue. Il n'est pas recommandé que la charge dépasse 80 % de la capacité nominale de l'onduleur. En cas de panne d'alimentation, un onduleur chargé à pleine capacité décharge la batterie très rapidement et il est possible que la durée de vie de la batterie soit considérablement réduite.

5. Réaction chimique de la batterie :À mesure que la batterie VRLA (AGM) vieillit, une réaction chimique appelée "sulfatation".
Cela peut avoir les effets suivants :

  • temps de charge plus long que la normale
  • échauffement excessif entraînant une "évacuation"
  • durées d'exécution plus courtes entre les charges
  • durée de vie de la batterie considérablement plus courte

6. Remplacement de la batterie : puisque la fin de vie des batteries au plomb-acide à régulation par soupape est de cinq (5) ans, il est toujours conseillé de remplacer la batterie de l'onduleur au plus cinq (5) ans pour éviter le risque d'émission potentielle de gaz sulfure d'hydrogène.

7. Améliorations du micrologiciel :Pour le Smart-UPS monophasé sélectionné, il est également recommandé de mettre à jour le micrologiciel de l'onduleur vers la dernière version afin de s'assurer que toutes les améliorations liées à la batterie sont disponibles sur le système d'onduleur. Reportez-vous à FA164737pour mettre à jour le micrologiciel de l'onduleur pour les modèles Smart-UPS monophasés compatibles.

Si vous avez des clarifications, n'hésitez pas à nous contacter au 1-800-800-4272 ou chatavec nos représentants du support technique.

Schneider Electric France

En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme:
  • Documentation produits
  • Téléchargement de logiciels
  • Sélecteur de produits
  • Substitution et remplacement de produits
  • Centre d'aide et de contact
  • Contacter notre équipe support pour les particuliers
  • Trouver des sites Schneider Electric
  • Contacter notre équipe commerciale pour une affaire
  • Communauté Schneider Electric
  • Carrières
  • Qui sommes-nous ?
  • Accessibilité
  • Salle de presse
  • Relations Investisseurs
  • Plan du site
  • mySchneider
  • Parcourir les FAQs
  • EcoStruxure
  • Blog
  • Mentions legales
  • Conditions d'utilisation
  • Protection des données
  • Mention sur les cookies
  • Conditions Générales de Vente
  • Modifier vos paramètres de cookies