En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?

Quelles sont les étapes à suivre pour l'installation et la configuration de mon NOUVEL APC Back-UPS ?

Ligne de produits :
Toutes les familles de produits APC Back-UPS.

Environnement :
Tous les modèles et toutes les gammes de numéros de série.

Cause / Résolution :
1. Je viens d'acheter un produit Back-UPS, comment puis-je commencer ?
Localisez le manuel de l'utilisateur et suivez attentivement les instructions d'installation.

2. Quelle est l'erreur la plus courante lors de l'installation d'un produit Back-UPS ?
Tous les produits Back-UPS sont expédiés avec leurs batteries déconnectées afin de se conformer au département des transports. Tous les produits Back-UPS actuels s'allumeront toujours lorsque la batterie interne est déconnectée, mais ils émettront une alarme sonore répétitive et une icône clignotante jusqu'à ce que la batterie interne soit connectée. Reportez-vous au manuel d'utilisation du produit Back-UPS pour savoir comment connecter la batterie.

3. Quelle quantité d'équipement puis-je brancher sur le produit Back-UPS ?
Tous les produits Back-UPS ont une puissance nominale en watts qui indique la puissance maximale que vous pouvez brancher sur les prises de la batterie et qui vous permet de continuer à fonctionner pendant une perturbation de l'alimentation. Veuillez vous référer au manuel de l'utilisateur pour connaître cette valeur. Si cette valeur est dépassée, le produit Back-UPS sera surchargé. Vérifiez la plaque signalétique de votre équipement et recherchez la puissance réelle en watts et comparez-la à la puissance réelle de l'onduleur. C'est toujours une bonne pratique que de connecter les charges à un maximum de 80 % de leur pleine capacité pour tenir compte d'un éventuel courant d'appel au démarrage.

4. Quelle est la différence entre les " prises de courant pour surtension seulement " et les " prises de courant de secours et de protection contre les surtensions " ?
En cas de panne de courant, tout ce qui est branché sur les prises de protection contre les surtensions (en supposant que la capacité en watts n'est pas dépassée, voir la question 3) sera soutenu par la batterie interne du produit Back-UPS, alors que l'équipement branché sur les prises de protection contre les surtensions seulement perdra tout simplement de l'énergie. Une prise de surtension seule est un chemin d'alimentation direct de la source à la sortie en passant par le circuit de protection contre les surtensions. Cette prise ne fournira une alimentation de sortie que si la source d'alimentation d'entrée est disponible.

5. Comment savoir quoi brancher à quel endroit ?
Cela dépend de l'utilisateur. APC recommande que l'ordinateur et le moniteur soient branchés dans les prises "de secours et de protection contre les surtensions" ; et comme pour tout autre appareil, vous devez vous demander "En cas de panne de courant, ai-je besoin de ....Insérer la fonction de l'appareil'" ;.

Exemple : Vous avez un moniteur de 15 pouces, un petit ordinateur de bureau, une imprimante, un scanner, un modem câble, des haut-parleurs et un concentrateur USB.
- En cas de coupure de courant, ai-je besoin d'éteindre l'ordinateur de manière élégante ? Oui, il faut donc le brancher sur les prises de la batterie.
- En cas de panne de courant, dois-je imprimer à partir de l'imprimante ? Non, l'imprimante doit être branchée sur les prises de courant pour surtension uniquement.
- En cas de panne de courant, dois-je scanner quelque chose ? Non, le scanner doit donc être branché sur les prises de courant de surtension uniquement.
- En cas de panne de courant, puis-je me permettre de perdre ma connexion internet ? Non, les modems Internet doivent également être branchés sur l'onduleur.

Et vous répétez cette opération avec le reste de l'équipement. S'il s'avère que vous avez d'autres appareils qui ont besoin d'une prise pour surtension, il est recommandé d'acheter un parasurtenseur APC. Et si vous avez besoin de plus de prises de sauvegarde par batterie, il est recommandé d'acheter un produit APC Back-UPS supplémentaire en gardant à l'esprit de ne pas dépasser la puissance nominale en watts.

6. Maintenant que j'ai installé le produit Back-UPS, combien de temps dois-je attendre avant de pouvoir utiliser mon ordinateur?
Vous pouvez immédiatement utiliser votre ordinateur après l'avoir installé. Oui, la batterie devra être complètement chargée, mais elle peut se charger pendant que vous utilisez votre système. Nous vous recommandons toutefois d'être prudent en cas de perturbation de l'alimentation électrique et si la batterie est épuisée, votre système risque de tomber en panne. Veuillez consulter votre manuel d'utilisation pour connaître les temps de charge.

7. Le produit Back-UPS charge-t-il sa batterie interne lorsqu'il est éteint ?
Oui, tous les produits Back-UPS chargent la batterie interne lorsqu'ils sont éteints, à l'exception du modèle Back-UPS Office BF250 et du modèle Back-UPS ES BE325XX.

8. Comment puis-je savoir si je dois télécharger un logiciel pour commencer à utiliser le produit ? Il suffit de se référer au manuel du produit ou au guide de l'utilisateur disponible sur le site Web d'APC, il suffit de rechercher le modèle de produit particulier et vous pouvez voir les documents joints. La plupart des onduleurs intelligents disposent d'un logiciel à installer et à sélectionner uniquement pour les onduleurs dorsaux. Auparavant, nous avions PCBE, PCPE et PCNS et maintenant nous avons le nouveau logiciel qui est le PCSS (Power Chute Serial Shutdown).

Schneider Electric France

En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme:
  • Documentation produits
  • Téléchargement de logiciels
  • Sélecteur de produits
  • Substitution et remplacement de produits
  • Centre d'aide et de contact
  • Contacter notre équipe support pour les particuliers
  • Trouver des sites Schneider Electric
  • Contacter notre équipe commerciale pour une affaire
  • Communauté Schneider Electric
  • Carrières
  • Qui sommes-nous ?
  • Accessibilité
  • Salle de presse
  • Relations Investisseurs
  • Plan du site
  • mySchneider
  • Parcourir les FAQs
  • EcoStruxure
  • Blog
  • Mentions legales
  • Conditions d'utilisation
  • Protection des données
  • Mention sur les cookies
  • Conditions Générales de Vente
  • Modifier vos paramètres de cookies