Quels sont les éléments à prendre en compte dans le dimensionnement d'une ASI et d'une charge ?
Problème :
Dimensionnement de l'unité et de la charge
Gamme de produits :
Toutes les unités APC
Environnement :
Tous les modèles, tous les numéros de série
Cause :
Chez Schneider Electric, nous sommes conscients de l'importance de fournir l'unité adaptée à vos besoins, afin d'assurer un fonctionnement fiable et efficace de vos équipements critiques.
Le dimensionnement correct de l'onduleur et de la charge est essentiel pour garantir des performances, une efficacité et une fiabilité optimales du système électrique. Il est important de procéder à des évaluations approfondies de la charge afin de déterminer la capacité adéquate de l'ASI et de la charge connectée.
Résolution :
Il est important de toujours prendre en compte les éléments suivants lors du dimensionnement d'une unité:
Section 1 : Topologie
Section 2 : Exigences d'entrée
Lorsque l'on examine les exigences d'entrée d'un onduleur, plusieurs facteurs clés doivent être pris en compte :
Les exigences d'entrée d'un onduleur doivent être prises en compte.
-
Type de prise : Identifiez le type de prise spécifique (par exemple, NEMA, IEC) utilisé dans la zone d'installation et assurez-vous que l'ASI dispose d'une prise d'entrée correspondante pour se connecter de manière transparente à la source d'alimentation.
Les exigences d'entrée de l'ASI doivent être prises en compte lors de l'évaluation des exigences d'entrée.
-
La fiche d'entrée de l'ASI doit être adaptée à la tension de la prise de courant.
-
Mécanisme de verrouillage : dans les environnements où les vibrations ou les mouvements sont préoccupants, envisagez des onduleurs dotés de fiches d'entrée verrouillables pour sécuriser la connexion et empêcher toute déconnexion accidentelle.
Les prises d'alimentation de l'onduleur doivent être équipées d'un mécanisme de verrouillage.
- Note : Dans la conversion en ligne double, l'alimentation est toujours filtrée puisqu'elle passe par un redresseur, puis par le chargeur. Le chargeur alimente ensuite la batterie, laquelle alimente un onduleur qui convertit le courant continu de la batterie en courant alternatif utilisé pour alimenter la charge. Cela signifie qu'il n'y aura aucune possibilité qu'une surtension ou toute autre irrégularité de puissance passe à la charge "pendant que l'unité est à l'état en ligne" ;. Pour plus de détails sur la conversion en ligne double, voir la page 7 du APC by Schneider Electric White Paper # 1.
.
Section 3 : Temps de transfert
Pour un usage domestique et personnel, vous pouvez envisager de vous procurer nos Back UPS et Back UPS Pro, Plus de détails sur notre article en ligne FA158892.
Pour les petites entreprises et les centres de données, en raison de certains besoins de votre équipement, il est recommandé d'envisager d'obtenir des unités sous les unités Smart UPS. Les unités interactives en ligne ont un temps de transfert alors que les unités à double conversion en ligne n'ont pas de temps de transfert. Pour plus de détails, voir FAQ000268416.
Section 4 : Placement
Dans les endroits où l'alimentation est constamment sale, il est essentiel de donner la priorité à l'achat d'un nouvel onduleur doté de capacités de régulation de la tension, de protection contre les surtensions et de filtrage du bruit afin de protéger les équipements sensibles contre les fluctuations de puissance et le bruit électrique.
Lorsqu'il s'agit de sites MDF (Main Distribution Frame), où se trouve l'infrastructure de réseau critique, il est essentiel de choisir un onduleur doté d'une grande fiabilité et de capacités de gestion à distance. En outre, la prise en compte de facteurs tels que la redondance, les options de contournement de la maintenance et l'intégration transparente à l'infrastructure existante devient cruciale pour des opérations ininterrompues.
Dans les deux scénarios, l'évaluation des défis spécifiques en matière de qualité de l'alimentation et des exigences uniques de l'équipement à protéger est essentielle pour sélectionner la solution d'ASI la plus adaptée.
Section 5 : Dimensionnement et durée d'exécution
Dimensionner une ASI à sa capacité maximale n'est pas idéal. Il est important de prendre en compte une marge de sécurité et d'éviter de faire fonctionner l'onduleur à pleine capacité pendant des périodes prolongées. Le dimensionnement de l'onduleur avec une certaine marge de sécurité garantit qu'il peut gérer les charges de pointe et permet une expansion future de la charge connectée sans nécessiter une mise à niveau immédiate de l'onduleur.
En outre, le fonctionnement d'un onduleur près de sa capacité maximale peut entraîner une diminution de l'efficacité, une augmentation de la production de chaleur et une réduction de l'autonomie de la batterie, ce qui peut avoir un impact sur la fiabilité globale du système.
Exemple:
SMT1500C : 1000W x 80% = 800W
Temps de fonctionnement estimé : 9mins 34s
Si la pleine charge de 1000W, temps de fonctionnement estimé : 6mins 30s
Comme vous le remarquerez ci-dessous, le temps de fonctionnement estimé est beaucoup plus bas lorsque l'onduleur atteint sa capacité maximale.
Voici le graphique et l'estimation de la durée de fonctionnement du SMT1500C lorsqu'il atteint sa capacité maximale.
p style="text-align : center;margin-left : 40px ;">img alt="SMT1500C runtime graph">
*Note : Il s'agit d'un exemple, la durée d'exécution peut varier en fonction de l'unité et de la charge. Vérifiez toujours le graphique de durée d'utilisation de chaque unité.
Si vous avez des clarifications et/ou des demandes concernant les informations disponibles mentionnées ci-dessus, n'hésitez pas à nous contacter au 1-800-800-4272 ou chat avec nos représentants de l'assistance technique.
Publié pour: Schneider Electric France


Besoin d'aide ?
Sélectionnez le bon produit
Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.
Obtenir un devis
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Centre d'aide
Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.