Produit :
Unités APC offre globale
La durée de vie d'une batterie lithium-ion APC est de trois ans à compter de la date d'achat.
Environnement :
Unités APC avec batteries Lithium Ion
Réponse :
La durée de vie d'une batterie Lithium Ion d'APC est d'un an à compter de sa date d'achat. Cette question est également abordée en profondeur dans le whitepaper 266. Ledit document est également joint à la présente base de données à titre de référence supplémentaire.
La durée de vie d'une batterie avant que vous ne deviez la remplacer est ce qui compte vraiment lorsqu'il s'agit de la durée de vie d'une batterie. Toutefois, il est important de comprendre les différents paramètres utilisés par les fournisseurs pour mesurer la durée de vie. La durée de vie est particulièrement importante. Il s'agit de la durée de vie estimée d'une batterie avant qu'elle n'atteigne 80 % de sa capacité énergétique, ce qui correspond à la définition courante de la fin de vie d'une batterie. La durée de vie suppose que la batterie fonctionne dans des conditions "réelles" pour une application donnée et est donc très variable. En revanche, la durée de vie calendaire est l'estimation de la durée de vie d'une batterie si elle reste chargée au compte-gouttes pendant toute sa durée de vie, sans coupure de courant, à une température donnée, généralement 25°C (77°F). Les batteries VRLA ont une durée de vie de l'ordre de 3 à 6 ans, alors que les batteries li-ion peuvent avoir une durée de vie de plus de 10 ans (estimée à l'aide de tests de durée de vie accélérés). Notez qu'il faudra plusieurs années avant que des données sur la durée de vie réelle ne soient disponibles pour les nouvelles batteries li-ion. Toutefois, certaines batteries li-ion offrent des garanties de l'ordre de 10 ans pour pallier le manque de données sur la durée de vie.
Les batteries plomb-acide et lithium-ion voient toutes deux leur durée de vie calendaire et leur durée de vie en cycle se dégrader à mesure que la température augmente. Toutefois, en général, la durée de vie des batteries au lithium-ion est moins affectée par les températures élevées que celle des batteries au plomb. De nombreuses batteries au lithium-ion utilisées dans les onduleurs sont conçues pour des températures moyennes plus élevées (par exemple, 40°C/104°F) et sont capables d'atteindre la durée de vie spécifiée à ces températures plus élevées.
Les informations ci-dessus sont applicables tant que les onduleurs qui les utilisent sont installés dans un environnement conforme aux paramètres des spécifications de l'appareil. Veuillez noter que nos onduleurs sont conçus pour être utilisés à l'intérieur pour les équipements informatiques. Si vous prévoyez d'utiliser un onduleur pour une application différente ou si vous prévoyez d'installer cet onduleur dans un endroit qui ne correspond pas aux paramètres recommandés de l'onduleur, veuillez nous consulter au 1-800-800-4272 ou chat pour que nous puissions vous aider à trouver une bonne solution et/ou vous donner des conseils adéquats.
Publié pour: Schneider Electric France