Les incendies d’origine électrique
Parmi ce qui peut provoquer un incendie d'origine électrique le court-circuit en est la cause la plus connue. Disjoncteurs et fusibles permettent d'y remédier. Deuxième cause possible, les courants de fuite dans les matériaux : les protections différentielles évitent l'apparition de ce phénomène. L’incendie peut aussi être provoqué par la foudre, dans ce cas, le parafoudre intervient avant toute dégradation.
L'arc électrique
Mais il existe également des phénomènes électriques plus localisés qui peuvent être à l'origine d'un incendie : il suffit d'une connexion électrique trop sollicitée, d'une prise murale mal fixée, d'un câble écrasé pour entraîner la dégradation des connexions électriques internes. Petit à petit la connexion se desserre, entraînant une surchauffe localisée qui carbonisent la prise et l'isolant du câble, le carbone fait alors office de conducteur et laisse passer du courant qui génère des arcs électriques, amplifiant encore le phénomène de carbonisation. Le processus s'auto-alimente, la dégradation se poursuit jusqu'à ce que l'arc électrique enflamme la prise et l'isolant du câble, le feu se propage alors très facilement alimenté par les rideaux, le revêtement mural, le mobilier...
Désormais il est possible de se protéger contre ce type d'incendie en évitant qu'il se déclenche grâce aux détecteurs d'arc électrique. Ils ouvrent le circuit en défaut et l'isolent du reste de l'installation tout simplement avec les autres protections dans le tableau électrique. Le détecteur d'arc Schneider Electric agi de façon préventive contre les risques non couverts par les autres protections du logement alors ne jouez plus avec le feu, demandez à votre électricien d'installer ce petit appareil dans votre tableau électrique.