Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

La norme NF C 15-100 dans la salle de bain : les points clés

Guide : la norme dans la salle de bain

Pour aller plus loin, téléchargez notre guide complet au format .pdf sur la NF C 15-100.
Télécharger le guide .pdf

Les quatre volumes dans la salle de bain

Le volume 0 correspond à :
• soit l’intérieur du bac de douche, de la baignoire ou du spa,
• soit, si la douche ne dispose pas de bac, à un volume de 10 cm à partir du point le plus bas avec les même limite latérale que le volume 1.

Le volume 1 correspond à :
• soit la zone au-dessus du volume 0 et jusqu’à 2,25 m au-dessus du sol avec comme délimitation latérale les bords extérieurs du bac de douche ou de la baignoire,
• soit, si la douche ne dispose pas de bac, à un cylindre de rayon 1,2 m, avec une hauteur jusqu’à 2,25 m au-dessus du sol, et ayant pour axe central la douche de tête, ou le point de raccord du flexible en cas de douchette, ou tous les points du périmètre d’une douche pluie.

Le volume 2 correspond à une zone de largeur 0,6 m tout autour du volume 1 dont :
• la limite en hauteur est identique à celle du volume 1,
• la limite basse est celle du sol fini.

Le volume caché est le volume accessible situé sous la baignoire, la douche ou le spa fixe ou la baignoire de balnéothérapie.

Tout ce qui n’est pas défini comme volume 0, 1, 2 ou volume caché, mais qui se trouve dans le local se trouve hors volume.

Découvrez notre guide complet sur la NF C 15-100

Guide au format .pdf en téléchargement - Version régulièrement actualisée
Télécharger maintenant S'ouvre dans une nouvelle fenêtre
 

Odace

 

Acti9 iDT40

 

Acti9 iPRF1, PRD1

 

Resi9 Connect - coffret de communication

 

Mureva Styl
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
Chat

Avez-vous des questions ou avez-vous besoin d'aide ? Nous sommes là pour vous aider !