MCB Acti 9 iC65 tidak komersil di Indonesia karena memiliki standarisasi yang berbeda yaitu IEC 608989-1 dan GB/T 10963.1 (China National Standard). MCB yang komersial di Indonesia ialah Acti 9 iC60 dan C120 yang sudah mengikuti standard IEC 608989-1 dan SNI dan dapat digunakan sebagai substitusi Acti 9 iC65.