{}

Merek kami

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Selamat datang di Situs Web Schneider Electric

Selamat datang di situs web kami.

Apa Itu ELCB?

Energi listrik dapat kita ibaratkan seperti pedang bemata dua yang dapat bermanfaat sekaligus mencelakai diri kita jika tidak berhati-hati. Sayangnya, masih banyak orang yang tidak memperhatikan...

Perbedaan MCCB dan ACB

Sistem listrik adalah hal yang sangat krusial, karena sistem tersebut mengatur seluruh alat kelistrikan yang terhubung ke sistem tersebut. Jika terjadi masalah pada sistem tersebut, maka sebagian...

Apa itu Panel MDP

Mungkin Anda cukup familiar dengan panel listrik di rumah Anda, seperti gambar di bawah ini. Tetapi tahukah Anda, panel listrik di rumah Anda adalah jenis panel listrik paling kecil? Schneider...

Apa perbedaan Variable Frequency Drive (VFD) dan Variable Speed Drive...

Variable Frequency Drive (VFD), merupakan pengontrol gerak ( drive ) yang bekerja dengan cara mengubah frekuensi dari sebuah Motor AC. VFD hanya untuk dihubungkan dan digunakan untuk Motor AC saja....

3 Cara Mudah Memilih Kontaktor yang Tepat

Ada tiga hal yang penting yang perlu diperhatikan pada saat memilih kontaktor yakni Rating, Koil, dan Aplikasi penggunaannya. Pertama kita tentukan Rating dengan menggunakan rumus P= V rms x I x...

Apa itu Servo Motor dan Kegunaannya ?

Servo Motor adalah perangkat listrik yang digunakan pada mesin-mesin industri pintar yang berfungsi untuk mendorong atau memutar objek dengan kontrol yang dengan presisi tinggi dalam hal posisi...

Apa itu MCB Listrik dan MCCB

Pada zaman sekarang, sangat jarang untuk melihat daerah yang tidak menggunakan listrik sama sekali. Baik di kota, maupun di daerah pedesaan, semua sudah mulai menggunakan listrik. Jika kita berbicara...

Perbedaan fungsi RCCB, RCBO dan ELCB

ELCB berfungsi untuk mengamankan jaringan dari arus bocor. RCBO berfungsi untuk mengamankan jaringan dari arus bocor dan gangguan arus lebih (hubung singkat atau beban berlebih) RCCB berfungsi sama...

Lihat lebih banyak

FAQ Video PopulerVideo Populer

video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
Lihat lebih banyak

Pelajari lebih lanjut melalui FAQ Pengetahuan Umum kamiPengetahuan Umum

Product pengganti NMC AP9630

Replacement product AP9630 - NMC 2 ======================== AP9640 - NMC 3

Apakah type UPS SRT bisa di aplikasikan Tower dan Rack

Apakah type UPS SRT bisa di aplikasikan Tower dan Rack ? Ya, type UPS SRT bisa diaplikasikan Tower dan Rack. Namun untuk aplikasi Rack Mount, silahkan dipastikan bahwa referensi UPS nya sudah include...

Bagaimana cara masuk ke Configuration Mode pada UPS SMC?

Untuk masuk ke Conifguration Mode pada UPS SMC Series, dapat dilakukan dengan cara menekan tombol display (tombol di sebelah kanan) dan tombol mute (tombol di sebelah kiri) pada Display UPS. Tekan...

Modbus Card untuk Easy UPS 1 phase type SRV

Modbus Card untuk Easy UPS 1 phase type SRV ====================================== SRVSMB001

Cara Pemasangan Baterai SUA5000RMI5U

Berikut adalah cara pemasangan baterai SUA5000RMI5U

UPS APC BackUPS Mengeluarkan Bunyi Beep 4 Kali

Bunyi beep 4 kali yang berulang merupakan indikasi bahwa UPS tidak menerima supply listrik. Berikut adalah kemungkinan yang dapat terjadi: 1. Supply input terputus atau sedang dalam kondisi mati...

Cara mengetahui lokasi battery RBC1 dan battery RBC2 pada battery pack...

Untuk mengetahui lokasi battery RBC1 dan battery RBC2 yakni terdapat pada battery connector masing-masing battery seperti dibawah ini :

Apa saja aksesoris yang didapat pada pembelian unit UPS SRT5K / SRT6KXLI -...

Aksesoris yang didapat pada pembelian unit UPS SRT5K / SRT6KXLI Model Tower antara lain dibawah ini :

Lihat lebih banyak