המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What is the maximum current value which can go through CSH30 primary (P1-P2)?

Product Line
CSH30

Resolution
Withstanding characteristics of CSH30 are:

Continuous overload : 300 A primary
1 second overload : 12.5kA primary
Limiting dynamic value : 32kA peak (one time)

Within these limits Sepam will continue to work properly.