המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Internal Modbus register list for CM3000 and CM4000 Series Meters

Issue
Modbus list is needed

Product Line
CM3000 Series
CM4000 Series

Environment
Modbus Communications to CM3000 and CM4000 meters

Cause
Register list is needed to read registers when not using ION Setup or Power Monitoring Expert


Resolution
See the attached Register List.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
Internal_CM3_CM4_Register_List_15_020.xls [4.88 MB]
גלה עוד
מוצר:
גלה עוד
מוצר: