המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Can a PowerLogic or ION device monitor a DC source?

Issue
A customer would like to measure a DC source with a power meter.

Product Line
All PowerLogic & ION devices

Environment
Metering Capabilities

Resolution
Although many of the PowerLogic and ION devices will accept DC control power, none of them have the capability of directly monitoring a DC source.