המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What are the part numbers of the terminal block for the BMXAMI0800?
Issue:
What are the part numbers of the terminal block for the BMXAMI0800?

Product Line:
X80 I/O Modules

Resolution:
There are 2 types of terminal blocks for the BMXAMI0800.  Cage clamp-type part number BMXFTB2800 or Spring-type part number BMXFTB2820.