המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Use the serial port 1 of Twido as Modbus port,could the program cable be used as the communication cable?
No,the communication cable connecting to serial port 1 should short pin 5 and pin 7.