המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What is the "Life" (MTTF) of ATV61/71?

Issue:
"Life" (MTTF) of ATV61/71

Product Line:
All ATV61 and ATV71

Environment:
All models and serial numbers.

Cause:
None

Resolution:
The MTTF (Mean Time To Failure) varies based on the Drive's part number. Please refer to the attached Excel sheet.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
MTBF for ATV 61 and 71 V 1.0.xls [898.5 KB]