המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What is the use of setting “ delay between stop/start “ in Sepam series 20/40/60/80 motor protection relays report for start per hour protection (ANSI code 66) ?
In this FAQ we explain the use of delay between stop/start delay between stop/start  in electrical submersible pumps and also motors with big inertia.
Please check the attached file.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
FA301783.pdf [51.31 KB]