המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Do I need to change my PC ‘s TCP/IP parameters to discover the devices in the network?
Yes. You need to change the parameters in your PC if the devices connected are not in same subnet mask. Please refer the installation guide.