המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
ATV6xx, ATV9xx when monitoring LCr (motor current) over communications, what feedback would you expect?

Article available in these languages: Spanish

Issue:
Expected feedback while monitoring LCr (motor current) over Communications.

Product Line:
ATV

Environment:
All

Cause:
Communication

Resolution:
LCR unit: [A]
drives up to     ..D15           coeff.: 0.01
drives:     D18..  to ..C16     coeff.: 0.1
drives higher than     C16..  coeff.: 1