המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What is the pinout TSXCAY42 and how to connect to LXM32 (simulated encoder)?
The pinout of TSXCAY is in attachment.
LXM32 PTO connector is RJ45 and its incremental signals A, /A, B, /B (RS422) are :
A=pin1
/A=pin2
B=pin4
/B=pin5

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
Incremental.jpg [50.46 KB]