המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Is it supported to create dynamic message for alarm in VXD/EOTE
  1. Issue
Is it supported to create dynamic message for alarm in Vijeo XD / EcoStruxure Operator Terminal Expert .
  1. Environment
Vijeo XD / EcoStruxure Operator Terminal Expert V3.1.
  1. Resolution
No, It is not like Vijeo Designer, user can’t create dynamic message for alarm in Vijeo XD / EcoStruxure Operator Terminal Expert V3.1.