המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
How to convert INT variable to ASCII characters in Vijeo Designer
1. Issue
How to convert INT variables to ASCII characters in Vijeo Designer.
2. Environment
Vijeo Designer V6.2[SPx]
3. Resolution
We can use scripts in Vijeo Designer to convert INT variables to ASCII characters. Below is an example to convert integer “65” to ASCII character.