המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What is the fuse type used in the GS2 Disconnect Switches?
Issue:
Need to know the fuse type for the GS2 Disconnect.

Product Line:
Operating Mechanisms and Disconnect Switches

Environment:
GS2 Fusible Disconnect Switches

Resolution:
GS2 rated from 30-60A will use a Cartridge Type fuse.  Switches from 100-800A will use a Blade Type fuse.