המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
PM5000 - From where to get EAC Certificate without the watermark?
The EAC certificates without watermark can be shared only with the Custom Team due to the <<Stop gray procedure>>.
So the customer needs to request the Custom department to put a request directly to the EAC team to get the certificate without the watermark. Any such request directly from the end-user is not accepted.