המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Can Start and Stop be performed with an Analog signal on ATV212 drive?
Issue:
Can I start and stop the ATV212 drive with a 4-20ma analog signal?

Product Line:
ATV212

Environment:
All

Cause:
No Start Stop control signal on VFD

Resolution:
No. The start and stop (forward / reverse) commands should be controlled with digital inputs (+24Vdc only).