המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Can the BMXDDI3203 and BMXDDI3232 discrete input modules be used with Control Expert 15?
The BMXDDI3203 and BMXDDI3232 can be used with Control Expert 15.  The two input modules were released after CE15 was released and therefore requires a HotFix to be installed to allow their selection in the New Device IO Module pick list.

The HotFix file is 'ControlExpert_V150_HF_DDI_3232_DDI_3203.zip.' (see attachment)

The two extracted filenames are:
ControlExpert_V150_HF_DDI_3232_DDI_3203.exe
ControlExpert_V15_HF_DDI_3232_DDI_3203_ReadMe.mht


Follow the directions in the ReadMe to install the HotFix in Control Expert 15.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
ControlExpert_V150_HF_DDI_3232_DDI_3203.zip [11.54 MB]
גלה עוד
מוצר:
גלה עוד
מוצר: