המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Setting up PID auto/manual for ATV12 drive

Issue:

Setting up PID auto/manual for ATV12 drive

Product Line:

Altivar 12

Environment:

All

Cause:

N/A

Resolution:

Go under CONF, FULL, FUN, PID-, and set PAU to the digital input needed.

Next, set PIN setting to manual reference needed. Options are no, AI1, or A1U1.