המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Can I connect to and program my M580 through a CRA on a RIO drop?

Issue

Connect to M580 through CRA

Product Line

Modicon M580

Environment

EcoStruxure Control Expert

Resolution

Yes you can connect to an M580 through a CRA's service port. When connecting you wan to make sure you are connecting to the CPU's IP Address and not the CRA's.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
מוצר:
טווח:
גלה עוד
מוצר: