המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
How and where to display or hide the role cards located downstream in eDesign Small Building
Issue: Display or hide the role cards in eDesign Small Building application
Product Line: eDesign Small Building https://edesign-630.se.com/
Resolution:
1. Go to Diagram tab in eDesign Small Building Application


2.
A button at the right of the naming part allows to display or hide the role cards located downstream.