המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What is recommended cable specifications to be used for auxiliary contact blocks terminals ?
TeSys Giga contactors are always supplied with push-in/ spring type control terminals. Flexible with cable ends or solid cables without cable ends can be used for auxiliary contact block connections.

image.png