המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Is there any limitation on the fixing position of auxiliary contact blocks on TeSys Giga contactors ?
Maximum 4 auxiliary contact blocks can be fitted to each contactor. When 2 contactors are mechanically interlocked, maximum 3 auxiliary contact blocks can be installed between two contactors.